请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 主题中讨论的其他器件: TIDA-00318
大家好、
我希望可以使用 BQ51050器件。
从数据表中、我无法判断这是否可以设置为以4.2伏和20 mA 最大值为电池充电。 我看到最大电流为1.5安培、但我没有看到关于最小电流设置可以达到多低的良好指导。 您能提供建议吗?
谢谢。
雅各布
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我希望可以使用 BQ51050器件。
从数据表中、我无法判断这是否可以设置为以4.2伏和20 mA 最大值为电池充电。 我看到最大电流为1.5安培、但我没有看到关于最小电流设置可以达到多低的良好指导。 您能提供建议吗?
谢谢。
雅各布