This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8D6C24:遥感

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM8D6C24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222929/tpsm8d6c24-remote-sensing

器件型号:TPSM8D6C24

您好!  

我们 使用 TPSM8D6C24作为 PMIC 并在负载侧放置远程传感器、根据 TPSM8D6C24EVM 参考设计、电阻为49.9R。

是否可以通过修改电阻器值来增大或减小遥感功能效应?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    TPSM8D6C24没有内部 VOUT 检测路径、因此您需要另一个 VOUT 至 VOSNS 路径、该路径自带的电阻器来混合本地和遥感。  如果输出电压和 VOSNS 输入之间有多个电阻路径、则 TPSM8D6C24将调节为多个检测点之间的平均电压、相对电阻器值将设置平均权重、为具有较低串联电阻器的路径提供更大的权重。

    如果检测铁氧体磁珠之后的输出电压、 我会建议在靠近 TPSM8D6C24的本地 VOUT 到 VOSNS 之间建立一条电容路径、以便反馈检测点可以有利于高频下的本地 VOUT 和低频下的远程 VOUT、从而避免铁氧体磁珠引起的延迟问题 及其后面的所有电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    在本例中、VOUT = VDD (我们无需考虑铁氧体磁珠后的 DVDD_PLL、因为其负载较低)、并且我们在 PCB 的负载侧只有一个电阻器。

    根据您的 说明、我们无法通过降低/提高电流原理图上的电阻器来更改感应效果。

    我们应该修改原理图、在平均权重中添加多条电阻路径。

    对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    不可以、使用电流原理图、您不能在电流原理图上更改更高或更低的电阻带来的遥感效果、但电流原理图显示的是直接检测转换器的直接输出电压、因此我不确定我是否理解了该问题。  也许如果您更详细地描述您的情况、我可以理解您正在努力做什么、并更好地建议您。

    1) 1)输出 VDD 是否从 TPSM8D6C24长时间路由到 VDD 的耗电器件?

    2) 2) VDD 是否有多个消费者?

    3) 3)您是否发现您尝试通过更改遥感效果/加权来解决的当前设计存在问题?