This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] D 类放大器作为电源逆变器?

Guru**** 2813425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPA3223, TAS5612LA, TPA3255

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221164/class-d-amplifier-as-power-inverter

主题中讨论的其他器件:TAS5612LATPA3255、TPA3223

TAS5612LADDVR 或其他芯片能否 用作电源?

我需要一个单极正弦交流恒定电压电源

  • 100kHz 正弦输出
  • 0V 至5V RMS
  • 0A 至25A 持续电流
  • 125W 连续功率
  • 电阻负载
  • 输入范围:12V 至24V DC

因此、"音频"输入将是一个100kHz 正弦波。  

我假设要调节输出电压、我会更改输入正弦的振幅。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    否、输入需要 PWM 信号、而不是正弦波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    D 类音频放大器具有音频输入。  

    该音频将与高频三角波进行比较、以生成高频  PWM。

    在我的建议中、音频输入将是正弦波。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Johny、

    TAS5612LA 是功率级、因此输入是 PWM 控制器、而不是音频输入、 您可以查看 TPA3255这样的器件、但我们无法验证器件针对高达100kHz 的超声波信号的行为、因此无法保证您用例的性能或功能。 不过、我们欢迎您使用 EVM 测试此行为、看看它是否适合您的用例。
    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢您。

    请勿介意  TPA3255。  

    您为我的应用推荐哪款器件?  TAS5612LA ?

    我寻求一个在100W 功率下支持100kHz 频率的器件。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在明白了、谢谢。

    假设我提供 PWM 输入、您是否建议 TAS5612LADDVR 在100W 下可实现100kHz 的频率?

    一些其他器件?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johny

    假设我提供 PWM 输入,您是否建议使用 TAS5612LADDVR 在100W 下实现100kHz?

    您可以尝试一下。 由于高功率器件的内部控制环路带宽仅为80KHz 到100KHz、因此您的使用应该已经超出带宽。 这意味着信号的振幅会减小、在此器件的原始设计中、您无法预期具有正确的增益。 我们没有有关此使用的数据、但您仍可以尝试一下。

    或其他设备?

    您还可以考虑试用 TPA3223、它是模拟输入、而且这款器件较新、但问题是一样的。 您仍需要尝试使用它。

    很抱歉、我们没有专为使用超音速而设计的器件系列。