This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SM74611:开关频率功能

Guru**** 2389440 points
Other Parts Discussed in Thread: SM74611, LM74670-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222960/sm74611-switching-frequency-capability

器件型号:SM74611
主题中讨论的其他器件: LM74670-Q1

您好、TI 团队、

MPN : SM74611,它是否能够在550kHz 的切换频率下使用?,无法在数据表中找到相关的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariparanthaman:

    SM74611不适用于开关操作。 因此、它不能用于 550kHz 开关 频率下的整流。  

    我可以知道您的应用用例、以便帮助您推荐合适的元件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:

    感谢您的回复!

    我们需要在正向电流为5V/9A 的开关节点处使用二极管。 我们正寻找低正向电压/压降二极管、如果有任何符合我们要求的东西、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ariparanthaman:

    遗憾的是、我们的理想二极管器件不适用于 频率高达 550kHz 的开关应用。   对于 LM74670-Q1、我们可以支持的最大频率高达300Hz。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。