This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74502:LM74502与 LM74502H

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LM74502, LM74502-Q1, LM74502H-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223198/lm74502-lm74502-vs-lm74502h

器件型号:LM74502

我们正在为带逆变器的电池系统构建一个200A 50V 开关。 请参阅随附的原理图。

LM74502是否具有足够的驱动来并联运行这些 FET?还是需要 LM74052H?

我是否在 SRC 或栅极驱动器中需要任何电容器?

谢谢

https://photos.app.goo.gl/g6wAZ1rLgfPMEMT7A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    LM74502-Q1输出端的总输出电容是多少? 提出这个问题的原因是为了了解在启动期间是否需要限制浪涌电流、或者是否可以在没有浪涌电流控制的情况下非常快速地启动。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LM74502-Q1具有60 μA 的典型峰值栅极驱动强度、由于其较低的栅极驱动强度、适合通过固有的浪涌电流控制实现平稳启动。 这个器件适合于需要浪涌电流控制的电容负载。  

    LM74502H-Q1具有11mA 典型峰值栅极驱动强度、适用于需要快速导通的应用、例如负载开关应用。