This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563211:使能引脚

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223240/tps563211-enable-pin

器件型号:TPS563211

尊敬的所有人:

我对 TPS563211使能引脚有一些问题、

根据规格、如果 EN 引脚悬空、TPS563211可自行启用、

这是否意味着我无需等待任何信号触发 EN 引脚、只需要超过4.2V 的 VIN 即可开始工作?

~我需要使用1.8 μ A 3.3V 电压来触发 EN 引脚、我该如何设计?

谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Endy:

    你是对的。 如果 EN 悬空、则转换器在 Vin 高于其 Vin UVLO 上升阈值时开始工作。

    如果您要使用3.3V 信号来启用 TPS563211、可以使用信号发生器或使用外部电阻分压器。

    BRS

    资旭