This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062C-2:为什么 TPS2062C-2需要在输出端增加150uF?

Guru**** 2510045 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2062C-2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223243/tps2062c-2-why-tps2062c-2-need-to-add-150uf-at-the-output

器件型号:TPS2062C-2

大家好、

为什么 TPS2062C-2需要在输出端添加150uF?  我们似乎并不大。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    欢迎访问!

    您可以参阅我们数据表中的以下说明、根本原因是集线器应用的要求、如果您不是集线器应用、只需要一个10uF 和一个0.1uF 即可、谢谢。

    此致、

    国野市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kuno:

    我是否知道为什么需要在集线器应用中添加120uF? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    对于浪涌电流限制、您可以参阅以下 USB2.0规范。 谢谢你。

    e2e.ti.com/.../2656.usb_5F00_20.pdf

    此致、

    国野市