This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563257:前馈电容器设计

Guru**** 2924850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220477/tps563257-feedforward-capacitor-design

器件型号:TPS563257

您好、TI 团队、

我们的应用为12V 至3.3V。 我们想知道前馈电容器是否是必要的、因为它是您的参考设计中的默认 DNP。

如果在某些应用中需要使用、我们还想知道如何选择它的值、因为它在数据表中的范围非常宽(10 - 470pF)。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、  

    感谢您的联系! 我来解释一下。

    1.对于 EVM 上显示的我们的参考设计、该设计的输出电压为1.05V、这意味着对于1.05V 输出电压、它不需要前馈电容器。

    2.如果输出电压较高,例如2.2V/3.3V/5V 或更高,需要使用馈电容来确保环路稳定性。 数据表中 Cff 显示了一个范围、并不意味着该范围中的每个值都可以用于 L 和 C 的每种组合。  

    3.关于如何选择 CFF:请参阅本应用手册如何选择 CFF 为 DCAP2和 DCAP3选择 CFF

    4.对于3.3V 的典型设计、您还可以遵循以下典型 BOM:

    谢谢! 请告诉我您的任何担忧! 我们还可以帮助您查看原理图。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    还添加了上面建议表的注释、Cout 是输出电容器标称值、典型 Cout 类别为 MLCC、0805、10V。

    谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    我感谢您的快速周转。 附件是我们的原理图、供您参考。 BTW、我们在哪里可以找到您提供的典型 BOM? 它似乎与数据表不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    欢迎。 实际上、数据表是预告信息状态、而不是最终发布版本、我们将在2023年5月左右更新最终发布版本的数据表。 您将在下个月找到更新的信息。 感谢您的理解!

    我会审阅原理图并尽快回复您!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    请找到我的评论:

    (1)由于我不确定输出电容器的实际有效值、因此以 Murata 的电容器为例、它是 GRM186R60J226ME15 22uF/6.3V/0603。 它的有效值为3.3V 输出电压约为7uF。 仿真的相位裕度约为45°。 如果您想改善相位裕度、有两种方式:<1>您可以移除一个 Cout 并使用2个输出电容器、这有助于增加 Fcross 并增加相位裕度;<2>选择较大的 Cff、例如68pF。 还建议验证电路板上的环路性能。

    (2)电感:由于我没有电感器的器件型号、请了解电感器额定电流和饱和电流的相关信息。 饱和电流必须大于计算出的峰值电流、RMS 或加热电流额定值必须大于计算出的 RMS 电流。

    谢谢! 请让我知道您的任何更关心!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉迟到了回复。 有没有更简单的方法来检查相位裕度是否足够? 关于电感器选择、根据您的建议、我们的选择没有问题。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard!

    我们在度假,将给予回复第二天明天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    无需担心,感谢您的反馈。  作为最佳实践和最简单的方法、建议根据数据表中的 L、Cout 和 CFF 建议表开始您的设计。 已对其进行验证。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lucia:

    明白了。 希望我们很快可以看到包含推荐表的最终版本数据表。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    最终版本的数据表现已在 TI.com 中进行更新。 谢谢!

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢你。

    P.S.似乎 pdf 链接仍然是旧版本,但 html 链接已更新。

    pdf 链接   

    www.ti.com/.../tps563257.pdf

    HTML 链接

    www.ti.com/.../GUID-DFA8B541-1130-48E1-ACC4-A803F465FF47

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Howard、

    已仔细检查、pdf 和 html 都已更新。 您可以单击 pdf 链接并再次选中。 谢谢!

    如果您还有其他问题、敬请告知。

    BRS

    卢西亚