This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:BQ25616原理图审阅

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25616, TS3USB3000, TUSB320, BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222194/bq25616-bq25616-schematic-review

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件: TS3USB3000TUSB320BQ25890

大家好、我将尝试在设计中实施 BQ25616。

具体思路是、当插入 USB 时、USB 信号会路由到 BQ、TS3USB3000 S 引脚设置为0、然后允许 BQ 尝试 BC1.2检测过程。 然后、在完成之后、S 会设置为1、这会将 USB 线路路由到 MCU。 但是,我不知道如何实施这一点,并希望得到一些指导。

此外、除非连接了 VBUS、否则我已经尝试实现电源开关来切断系统的电池。 我还添加了一个 TUSB320、使系统能够检测是否已连接5V 3A USB C 充电器、这样即使 BQ 无法检测到支持 BC1.2的充电器、也可以增加电流限制。

我已附上我到目前为止的原理图、供您审阅。 其他一切看起来都正确吗? 提前感谢!