This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61158:用于1Sx5P 配置的 LED 驱动器

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61158, TPS61169

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222325/tps61158-led-driver-for-1sx5p-configuration

器件型号:TPS61158
主题中讨论的其他器件: TPS61169

您好!

是否有建议的白光 LED 驱动器配置为1Sx5P (5个并联 LED、阳极和阴极连接在一起)且符合以下规格?  我考虑使用 TPS61158、因为它具有高效率/合理的成本/低关断电流/出色的软启动功能。  但我认为输出电流不能支持此应用?

输入电压为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ka88:  

    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了、谢谢 Dave。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的 LED 电流100mA 是多少? 我认为 TPS61158已经推出。 如果您需要更高的输出电流、也可以考虑使用 TPS61169。

    Br

    帕特里克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Patrick -是的、总 LED 电流为100mA、在最坏情况下正向电压为6.4V。

    下面是我针对 TPS61158所做的数学计算、看起来在最坏的情况下、它仍然可以为该应用支持126mA。 如果我漏掉了一些东西、请告诉我。

    电感值 0.00001 h
    开关频率 60万 Hz
    反馈电压 0.2 V
    LED VF 6.4 V
    VOUT 6.6 V
    内部二极管 VF 1 V
    输入电压 3 V
    电流限制 0.5 A
    效率 0.8
    电感器峰间纹波 0.302632 A
    最大输出电流 0.126794 A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的计算结果是正确的。

    Br

    帕特里克