This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:TPS92641原理图审阅和放大器;UDIM

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641EVM, TPS92641, TPS92640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216886/tps92641-tps92641-schematic-review-udim

器件型号:TPS92641
主题中讨论的其他器件:TPS92640

您好!

我正在尝试通过 TPS92641EVM 以低于规格操作 LED

输入电压= 52V

Iin = 7A

VLed = 49V

ILED = 6A

纹波电流:200mA

  如何计算操作的 UDim 频率范围?

  请支持原理图验证  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    我今天不在办公室。 我明天将查看该主题。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请等待你的宝贵的答复,做必要的尽早。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    抱歉、您错过了该主题。 我今天会检查一下。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    很抱歉耽误你的时间。

    • 通常、PWM 调光频率(您提到的 UDIM 频率)应至少比稳态开关频率低一个数量级、以防止出现混叠。 但是、为了在整个调光范围内实现良好的线性响应、调光频率可能需要更低。
    • 在原理图方面、您的电流设置约为6.67A。 可考虑使用0.033欧姆的感测电阻来实现6A 目标。

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有没有计算 UDIM 频率的公式?

    bCZ、我正在以200Hz、1.2KHz 等频率使 LED 出现振荡。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    没有公式。 UDIM 频率取决于您的应用/规格要求/性能要求。

    关于您提到的振荡、您是否有针对它的示波器捕获? 您在哪里探头? 系统的其他部分是否工作正常?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../25KHz.mp4e2e.ti.com/.../1.22KHz.mp4

    上面的 LED 线图是通过高速摄像头捕获的、当频率为1.22KHz 时会出现振荡、当频率为25KHz 时、

    输入函数发生器和频率随线路图的目视检查而随机变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    从能够测量光分量(R/G/B)强度的仪器捕获图形。 对吧?

    我会说25kHz 对于使用 UDIM 引脚的 TPS92641 PWM 调光来说太大了。 通常、调光频率<=~1kHz 适合保持良好的调光线性度。

    对于您提到的1.22kHz 振荡、您可以使用示波器测量检测电阻/输出电流两端的电压并向我发送捕获图吗?

    此致、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周老师、您好!

        当我尝试操作 LED 电流 在4到5.5 A 之间,对于所有的 UDIM 频率 LED 得到振荡(不能阻止振荡),因此请在这方面给予支持...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周老师、您好!    

    请参阅针对各种 LED 电流(ILED)测量的视频和电压、并在这方面针对4至5.5A 负载提供支持

        e2e.ti.com/.../25khz-95_2500_.mp4e2e.ti.com/.../1.22khz-95_2500_.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    • 你说"振荡"是什么意思? 您是说 LED 在闪烁?
    • 如何调暗 LED? 使用 UDIM 或 SDIM 引脚? 您是否在 TPS92641EVM 上测试了电路?
    • 一个问题是 Vin = 52V、Vout = 49V、唯一的3V 压降电压可能太低、使 TPS92641无法正常运行。  

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周老师、您好!   

       在折线图中、波形会振荡(这意味着 LED 正在闪烁)、但我们无法直观地看到1.22KHZ、25kHz。

       是的、通过使用 TPS92641EVM UDIM 引脚、对以下 LED 元件进行调光会发生变化

    MOSFET: STD100N10F7

    电感: 22uH

    C2 :10 μ F

    R10:0.03欧姆

    R1:38.1 K

    R7:445K

    输入电压:52 V (如果推荐的话、我可以调整最大53 V)

    IIN : 7A iled : Max 6A (请分享您的建议)

    Vled :最小49V(请分享您的建议)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    •  您的 Vin = 52V、Vout = 49V。 只有3V 的压降电压可能太低、从而使 TPS92641无法正常运行。
    • 请回答以下问题:
      • 这条折线图来自哪里? 来自什么仪器? 这很重要、因为它将让我知道您如何判断 振荡。
      • 振荡频率是多少?
    • 请注意、当您使用 UDIM 引脚来调节 LED 的亮度时、LED 会变成 PWM 调光。 也就是说、LED 反复亮起和熄灭。 我不确定这是否是您提到的振荡。 提醒一下。

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     周老师、您好!

        (1)带散射器的 LED 条带可通过高速摄像头直接观看、通过帧捕捉器及其软件观看。 (取决于将绘制的 LED 亮度曲线图)  

        (2) 振荡频率取决于 2A LED 带振荡的 LED 负载 、频率为1.22kHz、正常频率为25kHz/48.5V  

        3.8A LED 条带在 1.22kHz 时振荡、正常频率为8.5Khz/49.2V  

       (3) 是的、我将使用 UDIM 引脚(TPS92641EVM)并通过 波形发生器馈送 PWM。

    如果我们将 PWM 用于 SDIM 引脚、问题可以解决吗?

    如果我们使用 SDIM、我们需要添加以下组件(或)要添加的任何新组件

    (a) MOSFET (Q3): STD100N10F7

    (b) R11:1.21MΩ Ω(连同现有 R9)

    (C) C9:1 μ F

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sheree,  

    我们的中国专家将于本周休假。  请预计响应会延迟。

    此致、

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    感谢您的耐心等待。

    我的意思是、您能否测量  帧捕捉器的闪烁频率?

    或者 您能否使用示波器测量检测电阻/输出电流上的电压、然后检查振荡频率?

    Br、

    周老师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave、您好!
       好的、还建议 LED 驱动器 IC 以48V/13A 电压和 PWM 调光的方式工作。
    此致、
    M. G.谢里·苏巴汉
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sheree:

    对于13A 应用、您仍然可以查看 TPS92641 / TPS92640。

    Br、

    周老师