This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060:有源电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223110/lm5060-active-current-limiting

器件型号:LM5060
主题中讨论的其他器件:TPS1663LM5069

您好!

我有保持电容器应用。 我需要通过开/关控制对电容器进行柔和充电。 电压为28VDC、电容为6mF。 充电时间最长为0.5秒。 如果您对此示例有任何建议的 IC、请告知我。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 alikaan、

    感谢您的联系!

    您是否需要符合汽车标准的设备? 如果没有、TPS1663将是理想之选。 请查看 TPS1663数据表中的图9-2、这里的充电电容平稳15mF。

    最大系统电流是多少?

    此致、

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我已经使用 TPS26630 IC 进行其他用途。 我可以将其用于相同的功能吗? 我有 EVM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电流接近1A RMS。 另外、我还有另一个申请、额定电流为20A。 您是否有20A 的解决方案?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将外部 FET 解决方案与 LM5069控制器一起用于20A 解决方案

    此致、

    勒凯什