This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5861:时间多路复用矩阵方案

Guru**** 2927220 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5861

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222988/lp5861-time-multiplexing-matrix-scheme

器件型号:LP5861

大家好!

我对 LP5861如何通过 高侧 PMOS 输出驱动 LED 感到困惑。 从数据表中可以看到、除 LP5861之外的其他 LP586x IC 在通过 高侧 PMOS 输出驱动 LED 时使用时分多路复用矩阵方案。 这意味着每个高侧输出无法持续导通。 相反、会有一个特定的"开启"时间和"关闭"时间。 对于 LP5861、数据表中未说明这种时分多路复用矩阵方案。 实际上、这一点很明显、因为 LP5861只有一个高侧输出。 但是、这是否意味着 LP5861 高侧输出可以连续导通、而不需要特定的"导通"时间和"关断"时间? 有人能为我确认这一点吗?

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您的理解是正确的、LP5861可以像恒定电流阱一样持续导通。

    谢谢!

    伊夫·李

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您为我澄清这一点  

    此致、

    Muhammad Adityo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adityo:

    不用客气。