This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61288:TPS61288

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223088/tps61288-tps61288

器件型号:TPS61288

您好!  

我需要你的帮助。

在 E2E 帮助下、我构建了一个原型进行测试、请参阅随附的原理图。 它包含2个部分:TPS61288升压电路和 Vin 钳位/截止电路(D1、Q1、Q2、D3)。

设计目标:电池电压8V~15V、升压输出12V 1.2A (最大1.4A)。

仅升压电路运行良好。 在接近12V 的 Vin 下、纹波会非常高(Vpp=1V)。 我添加一个270uF 铝电容器、纹波降至70mV。 当输入电压大于12V 时、它会直接进入输出电压。

单独的 Vin 钳位/截止电路也效果很好。 当输入电压<7.2V 时、输入电压会截止。 当 Vin 范围7.3V~12V 时、Q3输出7.3V~12V。 当输入电压大于12V 时,Q3输出12V (当 R6=11K 时)。

但是、当我将 Q3输出连接到升压输入时、 它有可闻噪声、输出电压仅为9V。

  1. 我将 L1更改为10uH、没有任何帮助。
  2. 我通过将 c7更改为30pF 来更改零/极点分布、是无用的。
  3. 我在 Q3输出处添加一个100 μ F 铝电容器,没有什么帮助。

我真的很沮丧、向您寻求帮助。

Thanks.e2e.ti.com/.../TPS61288-schematic.pdf

曹昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 Q3与升压电路不兼容。 I 从 Vin 线路上断开 Q2发射器;从 D2阴极/R5/R6的接头上断开 Q3基极;将一个1K 电阻器连接至 Q3基极、因此现在只有 Q3连接至升压电路(1K 提供基极电流)。 仍然有可闻噪声。  极差、 (Vin=9V、升压输入6.85V、升压 Vout=6.52V、电压不升高。

    Q3未饱和。  对于12V 升压输出、如果升压 VIN 仅为6V、则输入电流应为输出电流的两倍、即~2.4A (I use1.2A 负载)。 Q3是 ZXT1053AK、其 hfe (min)=300 (Ic = 1A); hfe (min)=50 (Ic = 5A);1K 基极电阻似乎可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    曹海昌

    您的 分析是正确的、Q3 可能不饱和。

     灌电流可能没有您计算出的那么大。

    您可以尝试将一个电压源以1K 直接串联的电压源添加到 Q3的基极、这样可确保饱和、并且您可以查看系统是否稳定。

    然后、您可以测试基极电流、了解它为什么 不足够。

    此致

    费格斯