This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61022:纹波噪声

Guru**** 2811385 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TPS61022, TPS61033

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221502/tps61022-ripple-noise

器件型号:TPS61022
主题中讨论的其他器件: TPS61033、TPS61089

您好!

我们的客户有要求、条件如下:

1.

VIN = 2.16V

VOUT = 3.3V、IOUT:2.5A

2.

VIN = 3.0V

VOUT = 3.3V、IOUT:2.5A

我们使用 webench 对输出纹波进行仿真、但无法满足低于10mV 的输出纹波噪声条件。 还有其他建议的解决方案或改进方法吗? 感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    输出电压纹波与输出电容和输出电流的值有很大关系、因此如果您想要较小的纹波和较大的负载电流、则需要较大的输出电容。

    以及更多、对于您的应用、我们建议使用 TPS61033、因为 TPS61033的开关频率为2.4MHz、高于 TPS61022 (~1MHz)、因此对输出电压纹波的要求相同、可以使用更小的电容。

    由于 TPS61033是上个月仅 RTM 的新器件、因此我们目前还没有 Webench 模型、因此您可以使用 Vp-p=Iout/Cout *(1-D)/ FS 大致预估输出电压纹波、并应用 EVM 进行测试。

    此致、

    内森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Nathan:

    明白了、谢谢。  

    SEMMS、TPS61089也是一个不错的选择、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tommy:

    是的、TPS61089可以工作、但需要更大的输出电容器。