This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:输入电压和输出电压模式

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216656/tps61094-vin-vout-and-controlling-mode

器件型号:TPS61094

我正在设计跟踪器件、并尝试解决功率密度的问题。 我看过这款 IC 并认为它可能起作用、但我想在我们设计和订购一组电路板之前、确保我知道它是如何工作的。
µA 器件需要3.3V 120mA 来进行短暂瞬时脉冲、但可以在2V 以上的电压下工作、而在其余时间只有几 μ s。
我的想法是使用 CR2032电池(2.5-3.2V)和超级电容器以及此 IC。 VIN 会连接到 CR2032。 通过强制降压功能、超级电容器可使用大概10 mA 至2.5V 的电压充电、而输出端的微控制器由2032通过旁路 FET 直接供电。 然后当需要进行传输时、微控制器会将模式更改为自动模式。 然后、这应将 TPS61094置于升压模式、以便只要超级电容器充电至800mV 左右、它就能在输出端提供3.3V 电压。 传输完成后、微控制器设置模式并使能返回旁路或强制降压。 或者、如果超级电容器泄漏足够高、则最好保持在自动模式、直到该电容器为空。

明白了吗? 我是否正确理解了功能?
我阅读了其他一些问题、了解了当 Vin 接近 Vout 时、在自动模式下直通模式下的高电流消耗。 在这种情况下、Vin 大部分时间都等于 Vout。 这是一个问题、还是仅当 Vin 接近设置的 Vout 电压而不是实际电压时? 当超级电容器放电并且 Vin 和 Vout 都低于 Vout_target 时、IC 应进入等效于 BYPASS 的补充模式、对吗?

此外、数据表还说明引脚 MODE 和 ENABLE 具有有源下拉电阻。 在关断模式下、MODE 引脚设置为高电平。 如果它被设定为高电平、然后保持悬空、它是保持高电平还是在合理的时间内仍然自行变为低电平? 如果我想从自动模式转到旁路模式、这可能很重要、如果引脚在从高电平变为悬空时未定义、则可以转到关断模式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gabriel:

    请原谅延迟回复。 根据我对您的应用的理解、使用此器件应该可以实现这一点。 有关更多详细信息、最好了解一下方框图、对于相关问题、请发送链接让我了解您提到的问题。

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    当 Vin 高于 vOUR 目标电压时、 器件进入旁路模式。 当超级电容器放电并且 Vin 和 Vout 都低于 Vout_target 时、IC 应进入补充模式、如数据表所示。 有关更多详细信息,您可以首先阅读数据表,然后通过电子邮件与我联系。