你好
我对 TPS61094有一些小问题:
1.对于我的应用、我需要解决方案-自动降压或升压模式运行、第7.4.5节、正确、数据表?
2.如果在输入电压为5V 时输出电压需要为5V、则需要在 OSEL 引脚和 GND 之间设置电阻器为 R=247K Ω? 没有压降?
3.您是否有相同的公式可以得出超级电容器的尺寸?例如、如果我需要5V 的输出电压持续7秒、而 Iout=2安培的电流、电容器的尺寸应该是多少?
谢谢!
伊利亚
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我对 TPS61094有一些小问题:
1.对于我的应用、我需要解决方案-自动降压或升压模式运行、第7.4.5节、正确、数据表?
2.如果在输入电压为5V 时输出电压需要为5V、则需要在 OSEL 引脚和 GND 之间设置电阻器为 R=247K Ω? 没有压降?
3.您是否有相同的公式可以得出超级电容器的尺寸?例如、如果我需要5V 的输出电压持续7秒、而 Iout=2安培的电流、电容器的尺寸应该是多少?
谢谢!
伊利亚
1.您绝对可以参考7.4.5。
2.补充模式是 TPS61094在 BOOST_ON 和 BUCK_ON 选项之间进行传输时的中间状态。 在补充模式下、升压模式处于激活状态、旁路 MOSFET 作为 LDO 运行、VIN 和 SUP 电源为输出负载共同供电。
是否要在降压模式下运行? 从我的角度来看、您应该将器件设置为升压模式。
可以参阅8.2来计算电容。 大小取决于您的要求。 我们不提供有关尺寸的典型建议。
钟妮妮
"对不起,我不小心给弄丢了。"
1.经过额外思考后、我需要的 SoM 解决方案可以在3.3V 电压下工作、所需电流为1.2Amp。
因此:
VIN = 5V 至 SoM。 输出电压要求= 3.3V/1.2A、一旦输入电压下降、电源将来自 超级电容器 。 我需要输出电压为3.3V/1.2A 8秒
2.第8.2节,没有给我一个计算的大小的公式 超级电容器、 我的问题是、此器件的大小 超级电容器 如果我需要 Vout = 3.3V/1.2A 并持续8秒 请提供 计算 A 的大小的公式 超级电容器。
3.请提出正确的申请。 我想我会给我的 超级电容器 高达2.4V、一旦输入电压下降、我应该将器件设置为升压模式、输出电压= 3.3V。
对于我的应用 Vin=5且 Vout=3.3V、第7.4.5节是正确的?
谢谢!
伊利亚
您好 Ilya:
很抱歉耽误了时间、现在和周三都是劳工假期。 请不要期待之前有太多的细节。
请查看此应用手册以了解如何计算超级电容器: 用于基于 TPS61094的智能仪表的长寿命、具有成本优势的解决方案(修订版 A)
此致、
布里吉特