This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61094:TPS61094

Guru**** 1184730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61094
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1213117/tps61094-tps61094

器件型号:TPS61094

你好

我对 TPS61094有一些小问题: 
1.对于我的应用、我需要解决方案-自动降压或升压模式运行、第7.4.5节、正确、数据表? 
2.如果在输入电压为5V 时输出电压需要为5V、则需要在 OSEL 引脚和 GND 之间设置电阻器为 R=247K Ω? 没有压降? 
3.您是否有相同的公式可以得出超级电容器的尺寸?例如、如果我需要5V 的输出电压持续7秒、而 Iout=2安培的电流、电容器的尺寸应该是多少? 
谢谢! 
伊利亚 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.您绝对可以参考7.4.5。

    2.补充模式是 TPS61094在 BOOST_ON 和 BUCK_ON 选项之间进行传输时的中间状态。 在补充模式下、升压模式处于激活状态、旁路 MOSFET 作为 LDO 运行、VIN 和 SUP 电源为输出负载共同供电。

    是否要在降压模式下运行? 从我的角度来看、您应该将器件设置为升压模式。

    可以参阅8.2来计算电容。 大小取决于您的要求。 我们不提供有关尺寸的典型建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ilya:

    有关详细信息、您可以通过电子邮件与我联系。 只需在网络上关闭该票证即可。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    钟妮妮

    "对不起,我不小心给弄丢了。"

    1.经过额外思考后、我需要的 SoM 解决方案可以在3.3V 电压下工作、所需电流为1.2Amp。

    因此:

    VIN = 5V 至 SoM。 输出电压要求= 3.3V/1.2A、一旦输入电压下降、电源将来自  超级电容器 。 我需要输出电压为3.3V/1.2A 8秒

    2.第8.2节,没有给我一个计算的大小的公式 超级电容器、 我的问题是、此器件的大小  超级电容器 如果我需要 Vout = 3.3V/1.2A 并持续8秒 请提供 计算 A 的大小的公式 超级电容器。

    3.请提出正确的申请。 我想我会给我的 超级电容器 高达2.4V、一旦输入电压下降、我应该将器件设置为升压模式、输出电压= 3.3V。

    对于我的应用 Vin=5且 Vout=3.3V、第7.4.5节是正确的?

    谢谢!
    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Ilya:

    很抱歉耽误你的时间,我需要更深入的分析,以后再给你反馈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尼

    有新消息吗??

    请帮我

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,尼尼

    你能帮我吗,我马存在于发展阶段,迫切需要支持. 请告知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ilya:

    很抱歉耽误了时间、现在和周三都是劳工假期。 请不要期待之前有太多的细节。

    请查看此应用手册以了解如何计算超级电容器: 用于基于 TPS61094的智能仪表的长寿命、具有成本优势的解决方案(修订版 A)

    此致、
    布里吉特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    感谢您的建议、但尚不清楚超级电容器的计算尺寸

    存在-总放电功率是

    P_Supercapacitor = 1.755C ,我能从这了解什么? 7秒的电容器的尺寸。

    请提供建议

    伊利亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ilya:

    加以明确。 我们对电容器的尺寸没有任何典型的建议、而是根据客户自身的要求来确定。 我们只能评论能力,如下图所示。

    抱歉、您只能自行选择尺寸。