This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25708:ADC 永远不会完成

Guru**** 2521660 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25708, BQ25720

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221399/bq25708-adc-never-finishes

器件型号:BQ25708
主题中讨论的其他器件: BQ25720

您好!

你好。

我正在使用 BQ25708、它大体上运行良好。

仍然很频繁、 当将0x605F 写入寄存器 ADCOption = 0x35之后、我收到这样的情况:在单次触发模式下启动 ADC、然后读回寄存器 ADCOption 0x35以检查位 ADCStart 是否被清除此情况绝不会发生、例如 ADC 从未完成或内部从未启动、因此此位将 不会被复位。

是否存在与此相关的任何已知问题? 在启动 ADC 之前、我是否需要一些东西?可能需要等待时间?

请告知。 非常感谢。

此致、

V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    您能否找到发生这种情况时的运行条件、如输入电源电压、电池电压、充电时的充电电流?

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我现在可以说的是:

    我们的系统包括两节 BQ25708和两节可拆卸电池。

    有一种选择、当只插入一节电池时、主机微控制器通电、而第二节 BQ25708不通电。

    在这种情况下、当插入第二个电池时、主机控制器意识到有电池、并开始与充电器和电池进行通信。

    继而、它还启动了 BQ25708-ADC、后者无法完成转换。

    今天、我将检查以下内容:

    我想检查一下与新发现的 BQ25708的通信顺序在上述的例子中、我会给您发送这个。

    我从来没有注意到这种行为,当没有插入电池,然后插入一个,我想找出什么是不同的.

    以下步骤可靠地重现了问题:

    • 通过插入一个电池启动我们的系统。 这还会启动主机 uC、进而初始化充电器和电池
    • 插入第二块电池、该电池与充电器一起初始化、也可以找到该充电器、因为它现在已供应
    • 取出第二块电池
    • 再次插入第二块电池
    • 现在、在下面的初始化序列中、ADC 不会完成

    似乎 VSYS 的电容器上还有剩余电荷、可使 BQ25708保持运行、同时还支持与主机 uC 的通信。

    当移除电池后短接该电容器时、再次插入电池时不会发生问题。

    因此、似乎当连接电池时、来自 VSYS 侧的剩余电源会禁止器件明确复位。

    接下来、一旦看到电池移除、我将尝试设置寄存器0x32 ChargeOption3位 RESET_REG

    我将报告结果。 我们非常欢迎您的任何提示。

     

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不确定这是否相关。 我找到了一个类似的主题。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1174705/bq25703a-adc-operation-does-not-complete

    我建议尝试使用 BQ25720这样的新器件。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    你好。 请查看下面我们的客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    与此不同、我已将 CMP_DEG 设置为0b01、但 PP_ICRIT 为0。

    我试图更改我的软件、以便它在上电后以及找到新插入的电池后在初始化时遵循相同的顺序、因为我在上电后从未发生过问题。 这似乎效果更好、但我需要做更多的实验。

    此外、ADC 未完成并不是每次都发生、在有些情况下、一切都正常。

    关于 BQ25720的建议:

    与 BQ25708相比、该运算放大器有哪些优势?

    它的硬件和软件是否与 BQ25708兼容?

    如果没有、是否有迁移指南?

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    BQ25720与 BQ25708引脚对引脚兼容、具有增强功能和改进。 因为它有更多的寄存器和位、所以需要进行软件更新。  

    可以在此处查看差异和比较。  

    https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1032726/faq-which-buck-boost-charge-controller-should-i-select-for-my-charging-application-in-bq25700x-bq25710-bq25720-and-bq25730-families

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tiger、

    你好。 来自客户的另一个查询。 请见下方。 非常感谢。

    我们目前正在调查 BQ25720。 我们要问两个重要问题:

    • 如本例中所述、BQ25708是否存在已知问题、因此存在 ADC 无法完成的风险? IE 观察到的行为不能通过配置来修复。
    • 使用 BQ25720可以解决该问题吗?

    还有一个有关 BQ25708的问题:

    µC 这里有一个器件、当电池被连接时、可重复地为 SM-BUS 供电(即、我可以从主机 与器件通信)、但没有输入(Vbus)、还有一个器件、可重复地不供电。 数据表尚不清楚这一点、它所说的 Vcc 从未指定。 不过、我在以前版本的板中使用的其他器件都只使用电池为 SM 总线供电。

    哪一种是„正常"或可靠行为、使用 BQ25720会怎样? 此处的数据表显示、SM 总线应该只与电池一起工作。 对吧?

    此致、

    V·雷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    这里不存在已知的问题。 我想如果您在 ADC 转换之后等待、ADC 将会完成。  

    BQ25708只能用电池响应 SMBus 命令。 您所描述的问题似乎只是一个事件。  

    此致、