This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25149-Q1EVM-2100:在 LM25149 EVM 上测试 LM25148

Guru**** 2522170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25148, LM25149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223066/lm25149-q1evm-2100-testing-lm25148-on-lm25149-evm

器件型号:LM25149-Q1EVM-2100
主题中讨论的其他器件:LM25148LM25149

尊敬的专家:

客户正在评估 LM25148/9、并有一些问题:

1. 纠正我的错误、LM25148和 LM25149共用同一个使用 LM25149的 EVB。 如果我要测试 LM25148功能、我只需要禁用 AEF、其行为与 LM25148类似、正确吗? 或者、我们应该将 LM25149 IC 替换为 LM25148 IC? 如果是、是否还需要在 EVM 上修改任何内容?

2. 我发现在 VIN 平面上有几个小型 MLCC ( C17到 C22 ),这些电容器是否可以作为旁路,同时降低 ESL 以降低高频下的 EMI ?  如果是这种情况、是否需要添加这些电容器? 如果没有、我们可以预期性能会有多糟糕?

谢谢你。

此致、

信迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cindy、您好!

    是的、LM25148和 LM25149是相同的直流/直流控制器、唯一的区别是 AEF。

    您可以禁用 AEF (CNFG 至 GND)以评估 LM25148。 此外、您还可以移除 AEF 元件(包括 C23和 R6)

    C17-22的数据表中发现这些是约20 -200MHz 的最低阻抗。

    移除这些电容器后、EMI 在这些频率下会更差。

    希望这对您有所帮助。

    -奥兰多