This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730:TPS23730重新启动问题

Guru**** 2530730 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1223011/tps23730-tps23730-reboot-issue

器件型号:TPS23730

您好、TI 专家!

我们有一个采用 TPS23730 的设计、该设计使用有源钳位正激拓扑 将54V 转换为5V。

我们正在调试浪涌问题、观察到在浪涌期间 VDD 电压从54V 转换为~70V。 同时、输出5V 被关闭、然后重新启动。

对于 TPS23730、是否有任何内置输入过压保护功能? 如果否、是什么原因会导致 TPS23730重新启动?

通道1 - 5V 输出电压

浪涌期间的 CH2- VDD 电压

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更多 问题:

    1.对于下图8-14、为什么在 VDD VSS 升压期间电流降至接近0A? 在达到1.85A 电流限值之前、它将保持在0A 的电流多长时间?  

    2.如果 APD 大于1.5V,FET 开关应该保持关断状态,对吧?  

    3.当 TPS23730由外部适配器供电(APD>1.5V)时、如果 VSS TPS23730的时间小于-RTN <-14.8V 且超过1.8ms、它会自行关断并重新启动吗? 我们在进行浪涌测试时观察到了如下类似的 VSS - RTN 波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    我看到你和艾琳在问一个同样的问题。 我将关闭两个主题帖、然后给你们俩发送电子邮件、以确保我们与大家保持一致。

    此致、

    帝昂