This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25116:Webench 建议设计保持偏离

Guru**** 2416110 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221472/lm25116-webench-proposed-design-keep-deviate

器件型号:LM25116
主题中讨论的其他器件:LM5116

大家好、  

你好。 我是代表我们的客户发布此咨询。

"根据 Webench 平衡设计:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

当改变不同温度设置时、电感器 XAL1010值在项目创建后1周更改。

同时 MOSFET 也从单侧更改为并联低侧。

这种不一致的设计令人困惑。

1uH XAL 建议设计在实际设计中表明效率会降低。"

请帮助提供建议。 感谢您的支持。

此致、  

马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marvin  

    我会检查一下 WEBENCH 团队是否有任何变化。 你会告诉我发生了什么吗?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    你好。 感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    这种情况发生在上周和本周。
    不同温度设置下的电感器值存在偏差。
    同时、较高温度设置时、并联 MOSFET 配置一直显示错误。
    我不确定这是否是 Webench 中的一个错误、是否存在固有的计算功能。
    在并联设置下选择 MOSFET 型号会产生单个 MOSFET 结果、甚至内部 MOSFET 编号也会显示为1而不是2。

    请确认以上问题:
    1) 1)偏离设计
    2) MOSFET 并联错误
    3) 3)效率计算与错误保持一致

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Marvin  

    感谢您的答复。 我会联系 WEBENCH 团队。  

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    LM5116 WEBENCH 模型在最近几周内没有变化。 我们正在观察一致的设计。 请分享 您正在寻找的各种温度下的 WEBENCH 设计。 这将有助于我们在问题上更加明确。

    请注意、WEBENCH 设计针对以下参数进行了更改。

    输入电压

    输出电压

    3.输出电流

    4.温度

    5.优化

    6.高级 用户选项

    以上参数的任何变化,WEBENCH 算法决定了新的工作频率,并重新选择了外部元件,如 FET、电感、电容、电阻。 然后、针对所选元件完成效率(功率损耗)和稳定性(环路模型)计算。

    它看起来 WEBENCH 设计针对不同的温度发生了变化、因此电感值的变化、MOSFET 数量和效率计算都会受到影响。

    如果您有任何疑问、敬请告知。

    谢谢。此致、
    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "背景信息为:
    webench.ti.com/.../SDP.cgi

    让我来指导您将必要的信息转发给论坛:
    VIN 和 Vout 都是固定的、因为我的链路共享。
    未设置自定义参数、也称为频率或软启动修改

    仅可更改目标电感器 XAL 系列的设置(相同的值、除非值必须更改)
    分别是1.5uH 和1.8uH。

    现在、偏差是由我们身边只能看到的两个因素造成的:
    1) 1)所有设置保持不变、但环境温度从5 C 阶跃上升。
    2)设置温度后、需要并联 MOSFET 并使用替代方案、并且并联 MOSFET 不再显示在 Webench 的原理图中。'

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Marvin:

    请在下面找到我的答案。

    1) 1)所有设置保持不变、但环境温度从5 C 阶跃上升。

    普拉芬 正如我前面提到的,随着 温度值的增加,Webench 算法 决定了新的频率来优化设计,重新计算电感值。 等等。 上述 webench 设计的频率为190.49KHz、电感值为1.8uH (XAL1580-182MEB )。如果我们将温度升高到75摄氏度、则计算出新频率、将频率设为181.65KHz、重新计算电感值为2.2uH (XAL1010-222MEB)。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=529E5ABE41AC6F6E


    2)设置温度后、需要并联 MOSFET 并使用替代方案、并且并联 MOSFET 不再显示在 Webench 的原理图中。'

    普拉芬 :如果我们继续以较高的值提高温度,WEBENCH 算法会尝试在较高的温度下从数据库中找到合适的 FET。 如果 webench 无法获得合适的 FET、则选择 Idea FET、以便用户可以 根据 其要求手动替换板上的 FET。

    例如:如果我们在上述 WEBENCH 设计中将温度增加到110摄氏度、则会选择理想 FET、而不会选择任何替代选项。

    https://webench.ti.com/appinfo/webench/scripts/SDP.cgi?ID=B031E37160CEA020

    请分享 webench 设计与 STEP 温度升高,我们将告知您我们的观察结果。

    谢谢。此致、

    普拉芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen:  

    感谢您的答复。 请查看我们的客户的反馈。

    "并联 MOSFET 的问题是当允许非理想 MOSFET 并且建议使用并联设置时。
    Webench 中的 MOSFET H、L 侧的建议列表中也提供了备选器件。
    选择任一替代方案都会导致在 Webench 中设置单个 MOSFET、但 MOSFET 模型与并联情况相同、但 H 侧或 L 侧 MOSFET 只会发生变化。

    这肯定是一个错误、或者会引入内部计算故障、因为这表明 MOSFET 的#也显示在 H 桥的每一侧为1。"

    请帮助提供建议。 感谢您的支持。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Marvin May,当 Praveen 准备回答时,我问谁是客户?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    你好。 我已经将其发布在备注部分。

    感谢你的帮助。

    此致、  

    马尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,马文,你好,普拉文  

    我将关闭此主题并通过电子邮件与您联系。 谢谢你。