This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:TPSM5D1806:BP5详细信息

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806, TPS541620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222955/tpsm5d1806-tpsm5d1806-bp5-details

器件型号:TPSM5D1806
主题中讨论的其他器件: TPS541620

大家好!

器件 TPSM5D1806具有一个称为 BP5的引脚、根据数据表、该引脚是5V 标称值(范围= 4.8V 至5.2V)的稳压输出。

我的问题是:  

如果我使用 Vin = 5V,BP5是否仍能提供5V 稳压输出,或者 BP5可能不能作为稳压器处于活动状态的 Vin 是否有任何下限?

另外,BP5作为一个稳压器的驱动能力是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP5上的欠压锁定(UVLO)为3V、 在 PVIN 电压为4.5V 时、70mA 上的压降电压最大值为550mV。   

    PVIN UVLO 为3.9V。  如果 PVIN 电压低于3.9V、器件将关断。   类似地、如果 BP5上的电压低于3V、器件将关断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    根据我对 TPSM5D1806数据表的理解、BP5引脚是内部固定 LDO 的输出。 我认为我们对 BP5电压输出没有任何控制。 或者我们有吗? 数据表显示 BP5电压输出将为固定5V ( 介于4.8到5.2V 之间)。

    如果 BP5是固定内部 LDO 的输出,那么该引脚上如何有 UVLO? UVLO 与电源相关 输入 引脚、对吗?

    我重新表述我的问题:  

    1.如果 Vin = 5 V,BP5引脚是否提供5 V +/- 0.2 V 输出或任何其他电压值?

    2. BP5在活动且处于调节模式时可以向负载提供的最大电流是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BP5是固定输出、 在70mA 下的最小值/最大值为4.8V 至5.2V、在 EC 表中的结温范围内 VIN>6V。  

    BP5仅用作器件的源 和 PGOOD 电阻器的上拉源。 (基本 IC TPS541620在 BP5上更显式)

    由于 BP5是内部电路和功率级的电压源、因此 BP5具有 UVLO 电路。    

    BP5也具有电流限制。   

    1.  BP5将低于 VIN、并取决于 BP5上的负载电流。    

    在 VIN 上与外部70mA 的电压为4.5V 时、压降电压最大值为550mV。   

    2. 在6V 或更高电压下,  使用70mA 外部负载对 VIN BP5进行测试。   

    BP5用于仅为内部电路和 PGOOD 上拉电阻器提供源。