This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28056:UCC28056:

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404, UCC28056, PFCLLCSREVM034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222774/ucc28056-ucc28056

器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件:UCC256404、、 PFCLLCSREVM034

我的要求具有功率因数校正交流输入85V-265V 频率60Hz 输出32DC @ 12.5A 高效率的交流/直流转换器。

我计划使用 部件#

PFC=UCC28056B、带  控制器 UCC256404

我使用了 UCC28056设计计算器工具

我正在使用 PFCLLCSREVM034用户指南。 此设计使用了与 UCC25604集成的 UCC28066B

是否必须根据计算器更改上述参考设计值以满足我的要求?

在设计计算器中、它在参考原理图部分上有 A、B、C、

请尽快提出建议

此致

萨姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sam、

    感谢您查询 UCC28056。

    是的、您必须修改400W 的计算器、这是您的功率级别。 (该 EVM 的额定功率仅为168W)。 在计算器中、顶部有一个选项卡、用于在三种变体之间切换。 请选择变体 B 并继续进行设计输入和计算。

    此致、

    哈里什