This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:FB 精度

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222538/tps7a91-fb-accuracy

器件型号:TPS7A91

团队好,

您可以帮助检查 Vref 在工作温度范围内的精度吗? 根据 Vout 的精度规格、似乎为-1%~ 1%。 我想知道 Vref 精度是否与输入电压和输出电流相关?

此致、
海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:  

    很抱歉响应出现延迟。  

    让我看看这个问题,并尽快答复。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hailiang:  

    我查看了一些特性数据 和测试数据。 这是一个修整参数、偏差很小、因此被列为典型值。  

    此外、还会在输出端看到任何漂移、因此、我们可以通过查看负载和线路调节图来查看 Vout 精度:  

    从图中观察到并查看测试条件时存在一些关系。 具体变化将是这些参数的组合、但总体而言、我们建议使用数据表中列出的值、因为我们可以根据数据表保证器件的性能。  

    此致!  

    埃德加·阿科斯塔