This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:PDU 设计

Guru**** 2535660 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221905/tps2663-pdu-design

器件型号:TPS2663

我目前正在设计一个可连接到28V/50A 电源的 PDU 卡。 PDU 距离电源2米、具有5x5A 保护输出。

对于该项目、我想使用 TPS2663、因为它的尺寸紧凑、能够阻断反向电流。 但是、对于它是否适合此应用、我有几个问题:

  1. 如果其中一个输出发生短路、TPS2663是否能够阻断 DC2DC 最大电流?

  2. 如果我希望 PDU 卡满足 MIL-STD-1275要求、使用 TPS2663是否可以帮助我实现这一目标? 如果是,有必要作出哪些更改或修改?

  3. 此外、MIL-STD-461合规性如何? 关于使用 TPS2663、是否有任何需要注意的事项?

感谢您抽出宝贵的时间、我期待您的意见。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    感谢您的联系。  

    1. 是的,有短路保护。

    2.我不是完全了解 MIL 标准。 但它似乎会通过与 EMC/EMI 相关的浪涌。  

    TPS2663具有:  

    如果浪涌的电压超过电子保险丝的绝对最大额定值、则我们需要 TVS 在输入端钳制超过电子保险丝绝对最大额定值的电压。 我们还需要一些用于 EMC/EMI 的输入和输出电子保险丝的滤波电路。

    您还可以查看数据表中的应用部分。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Kunal Goel。

    有几个跟进问题:

    1. 您是否会碰巧知道 TI 是否有可以提供 MIL-STD-1275和 MIL-STD-461合规性指导的应用手册?

    2. TPS2663数据表中提到了使用外部 FET 时的输入 RPP 和 PRB。 不过、我想知道如果向输出端施加反极性电压、器件的行为会是怎样的。

    3. 我还想知道 TPS2663在将输入 RP 施加到 IC 时是否具有任何指示或信号让用户知道。

    4. 最后、如果我使用 MCU 的内部 ADC 测量电子保险丝的输入电压并在 FET 和 IN 引脚之间进行测量、TPS2663是否会在施加输入 RP 电压时保护 MCU 的 ADC 输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Valentin:

    请参阅内联回复:  

    1.一些有用的链接: https://www.ti.com/lit/ug/tidudg1/tidudg1.pdf?ts = 1683218486720&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fsitesearch%252Fen-us%252Fdocs%252Funiversalsearch.tsp%253FlangPref%253Den-US%2526searchTerm%253DMIL-STD-1275%2526nr%253D10

    2.不支持输出侧 RPP。

    3.否

    4.我认为应该没问题。 FET 和 IN 引脚之间的该节点的电压应为0V。

    此致

    G·库纳尔