This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54519:软启动时间

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54519, TPS54218, TPS62867

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221675/tps54519-soft-start-time

器件型号:TPS54519
主题中讨论的其他器件: TPS54218TPS62867

您好!

对于 TPS54519、有任何关于软启动时间范围的建议吗?

在 TPS54218数据表中、我可以看到以下关于 SS 时间的建议。

 

谢谢。此致、

P·G·佩戴亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pedaiah:

    对于大多数电源、您可以使用相同的1毫秒至10毫秒范围。  如果您的负载或系统有特殊要求、您可以更改时间以满足您的需求。

    我们还将 TPS62867作为一款尺寸更小、更简单的器件、值得您关注。

    谢谢。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Chris 的快速回复。

     TPS62867是 TPS54519的直接替代产品?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、它们是不同的器件。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、说明了。

    在 TPS54519中、我需要将 TSS 值设置在1mss 到10mss 之间。

    TSS 的计算取决于 Vref (0.6V)、Css 和 ISS。

    ISS 在不同温度下的变化如何。 范围和不同批量的器件、如果我们订购生产(每年30-40K?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这未指定。  通常、对于未指定的参数、您可以在公式中使用+/- 30%的变化。

    克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢你。