This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:GND 断开期间 eFUSE 的行为

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221673/tps25940-q1-behaviour-of-efuse-during-gnd-disconnection

器件型号:TPS25940-Q1

我们有一个关于 TPS25940-Q1 eFUSE 锁存版本的问题。

我们 在 eFUSE GND 和全局 GND 之间有一个正常的缓熔保险丝、以在任何内部短路情况下禁用 eFUSE。

但是、我们遇到了一个问题-  当保险丝发生故障且 eFUSE GND 和全局 GND 断开时、eFUSE 的输出保持有效。

FAULT 引脚被拉至本地 eFUSE GND、由于它是开漏输出、因此其 MOSFET 被启用、从而允许内部逻辑继续工作并使输出保持启用状态。

您是否已建议导致此问题的原因、或是否有任何测试建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bart:

    感谢您与我们联系  

    您能否分享有关 EE 和应用程序用例的更多详细信息?

    即使电子保险丝接地断开、当器件接地断开时、仍有内部寄生效应会形成从 IN 到 OUT 的路径

    您是否试图避免在主电源路径中使用串联保险丝?

    此致  

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bart:

    您能帮助获取有关上述问题的答案吗?

    谢谢

    勒凯什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、

    很抱歉,我没有注意到 Bart 张贴在这里关于我的问题。

    我将共享我们的 eFUSE 配置原理图。 您可以看到、如果 F6100熔断了 GND 路径、但是 eFUSE 仍在运行、并且正在使电流通过、 TP6102和 TP6103之间的电压约为+5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。

    您是否能够通过添加并联分流电阻器1k~2k 欧姆进行测试。 当保险丝熔断时、该电阻器为电子保险丝接地提供参考路径

    此致、

    勒凯什