This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202H:TPS54202HDDCT 的原理图审阅

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222848/tps54202h-schematic-review-for-tps54202hddct

器件型号:TPS54202H

您好  

我们使用 TPS54202HDDCT 设计降压电压转换器。

VIN 为20V、Vo 为5V、Io 为1A

您能帮助检查原理图吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hank 您好、

    请参阅数据表中的典型应用电路。

    在尽可能靠近 VIN 引脚的位置增加一个0.1uF 的输入电容;

    2.请将下分压电阻改为13.3k 欧姆;

    为什么使用100uH 的电感器和10uF 的电容器? 有什么特殊注意事项吗? 否则会 影响环路响应、建议使用建议的电感器和电容器值。

    4. C16和 C17的功能是什么? 建议删除。

    此致、