您好
我需要使用 UCD3138控制 LLC 转换器。 目前可以根据采样值调整频率、但在轻负载期间、突发模式调试未成功。 因此、有一些问题需要解答:
1. 在谐振模式下、滤波器的输出有两个值、一个是占空比、另一个是周期。 那么、哪个值对应于突发模式的阈值?
2. 下面是我的突发模式的代码。 如果有任何问题、请帮我检查。 (当前代码对应于突发模式的阈值和占空比)
LoopMuxRegs.LLCTRL.bit.LL_FILTER_SEL = 0;
LoopMuxRegs.LLENTHRESH.bit.TURN_ON_THRESH = 10000;
LoopMuxRegs.LLDISTHRESH.all = 8000;
LoopMuxRegs.LLCTRL.bit.LL_EN = 1;
尽管滤波器输出占空比低于阈值、但 PWM 仍正常输出。