This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7310:热性能数据要求

Guru**** 2393725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1220210/lm7310-thermal-data-requirement

器件型号:LM7310

我们    在设计中使用了一个器件(器件型号 LM73100RPWR)、我们需要该器件的热性能数据进行热仿真  

请提供此类器件的以下热性能详细信息、因为其数据表中缺少这些值

1. RThetaJA
2. RThetaJB
3. RThetaJC
4..功率耗散
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulkit:

    以下是数据表中提到的值:

    功率= I*I*RON。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的快速响应  

    以下数据仍在数据表中丢失您能否检查并提供此数据

    1. RThetaJB
    2. RThetaJC
    3..功率耗散
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulkit:

    您必须计算的功率耗散。 这将取决于您的应用条件。 我检查一下其他值。

    此致

    G·库纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulkit:

    对于 RThetaJB、RThetaJC、您可以使用以下突出显示值:  

    此致
    G·库纳尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kunal

    1. RθJB 和 ΨJB 是否相同?  ΨJB 在突出显示区域中我能看到 RθJB 不是

    2.同样对于 突出显示区域中的 RθJC ΨJT 显示但我们需要 RθJC

     

    请检查并提供正确的数据

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pulkit:

    1.  RθJB 和 ΨJB 都相同。

    2. ΨJT 显示的是底面情况下的电源板。

    此致

    G·库纳尔