This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:建议使用 bq27426去耦

Guru**** 2525180 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222452/bq27426-bq27426-recommended-decoupling

器件型号:BQ27426

大家好。

对于各种文档、有不同的关于 IC 去耦的建议。

数据表的第6.3条建议采用5%的 X5R (对于2.2uF MLCC 而言、这相对较为苛刻):

同一文档在第8.2条中显示了不同的选项:

BQ27426EVM 显示了第三个选项:

问题是-对于生产设计、可以考虑哪一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    一个关键电容器是 VDD 上的2.2uF 电容器。 在整个温度范围内、电压为1.8V 时、电容必须为2.2uF。 您不需要像在 EVM 上那样并行使用两个。 我们推荐 X5R。 该电容器很重要、因为监测计依赖于处于睡眠模式的该电容器、在睡眠模式下、它会周期性地关闭 LDO 并由电容器中的剩余电荷供电。 它可以大于2.2uF (例如4.7uF)、但在1.8V 和过温条件下不得降额至更小的电容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的讲解。

    如果2.2uF 是最小有效电容值-我没看到如何使用任何2.2uF MLCC。 即使大电容值(2.2uF 0805 16V)在最坏情况下也显示较少的值。 也许可以将"外部输入电容器"替换为"...的有效电容" 最好在数据表中看到这样的说明、我之前已经在您的产品的数据表中看到过。 它比当前版本的幻灯片中

    4.7 uF 0603可以肯定地完成该工作。