This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:TPS55288电压调节问题

Guru**** 2535760 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TPS65988DK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221613/tps55288-tps55288-voltage-regulation-problem

器件型号:TPS55288
主题中讨论的其他器件: TPS65988DK

您好、 TI 工程师、

现在有一个项目正在使用 TPS65988DK+TPS55288、这是一种可以进行 PD 充电的器件。 它的齿轮为5V/9V/15V/20V。 当我将其调整为9V 时、负载为负电流至2.5A 或3A、电压超出 PD 规格有一点小影响、但也会出现故障。 所以我想调整软件来修复它、你知道如何写入适当的参数吗、目前9V 写入参数0x1A800。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:

    感谢您的联系。

    因为是五月天的假期,我会在五月四日回复。

    此致、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian:

    谢谢等待,我刚从假期回来。

    抱歉、我不知道0x1A800的值是什么意思? 我不认为这是写入 TPS55288内部寄存器的值。

    由于9V VBUS 电压也有一个电压范围、您是否可以通过减小 VREF 寄存器来稍微降低目标电压?

    此致、

    布莱斯