This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5113:高侧驱动器问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5113, LM5025, LM5025C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1204885/lm5113-issue-with-hi-side-driver

器件型号:LM5113
主题中讨论的其他器件: LM5025LM5025C

´m、我使用 LM5113制作 DCDC 降压转换器、如 AN-2149 LM5113评估板。

更改了该电路、使其具有24V 输出、输入为48V、从而改变了误差级。 当输入为36V、输出为24V 时、它在空载条件下工作、C25损坏。

驱动高电平侧的信号如下所示:

LI 侧为:

LM5113之所以如此断点、有什么想法吗?

现在、我更改 LM5113和 C25以及它的信号´s 相同。 ´s 需要检查 Q1、但如果 Q1它断开、该信号是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您与我们联系! 似乎您在高侧输入引脚上遇到了大量噪声。 我建议实施如 LM5113数据表中所示的 RC 滤波器

    看起来是当 HI 侧尝试导通时的瞬态电压最大值达到25.5V、并且此驱动器 HI/LI 输入的建议最大值为15V。 这可能是导致器件损坏的原因。 RC 滤波器应帮助驱动器在输入端接收更清晰的波形。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    这是 LM5113引脚6 (HI)上的信号、 它是无噪声的干净信号。

    我检查了 Q1、它会正常开关。

    ´m、我将把这个 RC 滤波器放置在 HI 引脚中、然后我告诉您。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我误解了你的波形的标记。 看起来 HI 输入信号很纯净、因此无需添加 RC 滤波器。

    我认为您原来的帖子中的波形参考了 HO (高侧输出)。  在反向恢复期间、开关节点电压可能会降至负值。 开关节点处的电压尖峰会干扰电路的其他部分。 这可能是导致出现奇怪的高侧波形的原因。 为了帮助实现这一点、请考虑添加一个肖特基二极管来帮助实现反向恢复。 肖特基二极管不会像驱动器内部体二极管那样出现反向恢复、因此备用电流路径可以非常快速地处理电流。 这应该有助于减少开关节点处的压降、最终减少对电路其余部分的干扰。

    请告诉我这是否有助于改善输出!

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    尝试使用肖特基二极管、结果是相同的。

    Q1´m 不好、我会更改它并告诉您。

    我的假设是、C25中的断点将 Vgs 提高到6伏以上、而晶体管断开。

    我会回来的、并带来好消息、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    很遗憾听到肖特基二极管没有帮助改善波形。 请告诉我、更换 Q1是否会改善结果。

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我更改了 Q1、结果相同、现在如果我连接 LM5113、栅极和源极之间会出现短路。

    EPC 告诉我以下信息:

    我n´t´m、如果这样做的话、我会为其他 LM5113进行更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    感谢您发送编修。 这将是一个很好的方法、有助于评估问题是驱动器内部问题还是由外部电路引起的。

    我将继续与团队一起探索潜在的解决方案、并且请继续向我通报您的调试进度!

    此致!

    亚历克斯 W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    实际上、我很想知道这是否确实解决了问题? 一段时间以来,我一直在经历同样的事情。 齐纳二极管看起来是一个很好的想法、

     希望您能再次听到、这有助于您取得进步。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我很想知道这是否确实解决了问题? 一段时间以来,我一直在经历同样的事情。 齐纳二极管看起来是一个很好的想法、

     希望您能再次听到、这有助于您取得进步。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arturo:

    我不确定该帖子的原始作者是否会更新、但如果您启动新帖子、我们很乐意跟进并帮助您。

    此致、

    安迪·罗布勒斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我更改了驱动器和 Q1、它可以正常工作。 C25断裂损坏了两个器件、现在正在工作。

    我还有另一个问题、即输出为24V、我更改了 R6 (1、5k)和 R13 (12、9k)、但在输入超过35V 之前、输出中没有24V。

    这是正常的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    我很高兴听到更换驱动程序帮助解决了这个问题!

    尽管看起来您可以通过更改 R6和 R13来帮助修改输出电压、但 《AN-2149 LM5113EVM 用户指南》 建议通过更改 R16来修改输出电压。 您是否能够尝试恢复 R6和 R13到其原始值、并改用 R16电阻器来调节输出电压?

    此致!

    亚历克斯·韦弗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    如果我的输出为24V、原始值为 R6和 R13、则 R13中的电压为5.98V。

    LM5025引脚6 (REF)的最大电压为5V。  

    不能为该应用更改 R16、或者我错了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是、 此驱动器的电压调节是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    请回答您的问题和问题:"我还有一个问题、即输出电压为24V、我更改 R6 (1、5k)和 R13 (12、9k)、但在输入电压超过35V 之前、输出电压不是24V。 这是正常的吗?"

    您解决了吗? 如果没有、我想问您是否曾尝试调整设置设计中最大占空比的 R4和 C18。 该 EVM 用于10V 输出、而您的 EVM 用于24V 输出、因此我认为所需的最大占空比设置是不同的。 如果您尚未进行任何调整、则可能需要这样做。 您可以使用当前设置检查占空比、以查看当 Vin < 35V 时占空比是否始终为最大值、如果是、则可以确认您的问题是由最大占空比设置不正确引起的。  

    要了解如何设置最大占空比、请参阅 LM5025数据表的第7.3.6、7.3.9和8.2.2.3节。 我假设问题会解决、因此我点击 TI 就认为已经解决了。 如果您仍需要支持、您可以回复、以便我们继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我更改了 R4 56k、但结果是相同的。 通过 LM5025C 更改 LM5025、Vin 降至27V 以退出24V、但如果我输入更高的输入电压、占空比不会变化。 输出电压随输入电压增加、该值不是固定的为24V。 这怎么可能?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Javier、您好!

    "你是我的女人,我不是你的女人,他是我的女人。"

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已在您的另一个主题中回答了您的问题 Vout increase 和 Vin。 请查看反馈环路、以确定当 Vout 持续增大时 COMP 电压是否会降低。 如果您的 LM5025C COMP 没有降低、则表示您的反馈回路出现问题、需要修复。

    "如果 Vin 增大、Vout 随之增大、似乎反馈回路无法正常工作。 当 Vout 增大时、应下拉 LM5025C COMP、直到占空比发生变化以进行调节。 您需要检查反馈环路的工作情况、以确定在何处存在问题来防止 LM5025C COMP 降低电压。"