This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR14050:用作电池充电器的 LMR14050可变输出

Guru**** 2386360 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR14050, LM5117
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222691/lmr14050-lmr14050-variable-output-used-as-battery-charger

器件型号:LMR14050
主题中讨论的其他器件: LM5117

大家好、我对这个原理图有几个问题。
我使用 LMR14050通过使用 INA 系列电流检测来监控充电电流、从而为1S/2S/3S IO-LITH 电池充电。
*使用此 L-C 值时降压转换器是否稳定? 我在仿真器中尝试过、 结果看起来是肯定的。
*当我们错误地连接电压 高于设定的降压输出电压的电池时,是否需要 D4来避免反向电流?
*管理反馈的更好解决方案是什么? 使用运算放大器、我有一个低成本的解决方案以及 CPU 的完整 A/D 分辨率、使用数字电位器 、分辨率更低、成本更高、但如果我的输出发生短路、FB 引脚处的电压为零。

谢谢。
吕克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luc。

    感谢您在设计中使用 LMR14050。

    1) 1)该值看起来对我来说是合适的。

    2) 2)是的、您需要防止输出反馈到电路中。 如果 D4不存在、它可能强制转换器进入过压保护状态。

    3) 3)我认为控制反馈的最简单方法是使用运算放大器。 在短路方面、LMR14050具有逐周期电流限制功能、在严重过流情况下还具有频率折返功能。

    如以下博文所示、还有另一种方法可以通过使用 LM5117来实现 CC/CV 环路来实现此充电器: 如何设计简单的恒定电流/恒定功率/恒定电压调节降压转换器-电源管理-技术文章- TI E2E 支持论坛

    此致、

    理查德