This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3100:LM3100MHX/NOPB

Guru**** 2812605 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222508/lm3100-lm3100mhx-nopb

器件型号:LM3100
我正在使用您的产品之一 LM3100MHX/NOPB
我对使用24V 输入设计5V 反馈电阻器 rfb1和 rfb2有疑问
数据表中说明了如何在1k 到10k 的范围内选择值、
但我们目前使用2k 和10.5k
它是否影响质量?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gheevar:

    我认为该电阻器组合不应该有太大的变化、但我建议遵循1k 和10k 之间的值以确保安全。  

    此致、

    理查德