This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM43603:查找反相 IC

Guru**** 2507825 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222200/lm43603-find-inverting-ic

器件型号:LM43603

您好  

请帮助建议 IS、可使用产品5V 到-12V/0.3A~ 0.5A~PCI 插槽。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    让我来看看这个、我将在星期五回复您。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Gareth:

    请更正我、如果我错了、但我认为您应该生成12V ->-5V 的输出。 在这种情况下、您可以使用此 应用手册中的设计(第8.1节)。  

    此致、

    理查德