This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LV2862:SHDN 直接连接至 VIN

Guru**** 2506435 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221915/lv2862-shdn-direct-connection-to-vin

器件型号:LV2862

你好

是否可能删除连接到 SHDN 和 VIN 的100k 电阻器?

这意味着  SHDN 直接连接到 VIN。

我不使用 SHDN 来使用开/关控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzuki-San:

    您可以浮动 SHDN。

    谢谢。

    理查德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    理查德·桑

    感谢您的评论。

    我将针对新设计执行此操作。

    但是、我想使用电流 PCB、该 PCB 设计为连接到 VIN 的 SHDN、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Suzuki-San:

    抱歉、我误解了您的使用案例。 是的、只要引脚上的电压不超过60V、就可以将 SHDN 短接至 VIN。

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard-San

    我得到了它.,并将继续进行下一个步骤,他担心。

    感谢您发送编修。