This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22919:开关导通时序仅为典型值、我们需要最大值

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222440/tps22919-switch-on-timing-are-only-typical-values-we-need-maximum-values

器件型号:TPS22919

在数据表中、有仅开关时间的典型值。 在低温条件下、开关导通时间会显著增加。 我知道上升时间取决于许多参数。 但在我看来、需要对最大时间进行良好的估算。 在我们非常简单的设计中、电池连接到高阻抗分压器、开关导通时间似乎在很大程度上取决于温度并且因器件而异。 我们使用3.6V 电池、40k Ω 的耐负载和从-40°C 到+85°C 的温度。 问题:3毫秒是否足以确保电压上升到98%?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wolfgang、  

    我们不提供 TON 的最大时间。 在查看整个温度范围内的特性数据后、我建议等待5ms 使电压升至98%以上。  

    请注意、TI 不能保证该值、因为它不在数据表中。 这些值只能用作设计参考。  

    此致、  

    伊丽莎白