This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 设计评论、尤其是电感器选择

Guru**** 2588275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222193/design-review-especially-inductor-selection

器件型号:LM5169

我想用15V 电源设计一个3.3V 的隔离式电源。 为此、我想使用 Vout2作为隔离电源。 Vout1将保持未连接到负载。

1) 1)保持 Vout1未连接是否是一个问题? 如果是、是否有其他解决方案可以获取隔离式电源

2) 2)我选择的电感器为 SRF6703-150M 、这是否满足目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)您应该没问题、因为 Vout1是使用反馈分压器加载的。  

    2) 2)通常您需要一个耦合的电感器。 有关电感器选择、请参阅应用数据表中的9.2.2.2。  

    此致、

    理查德  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我参考了第9.2.2.2节、并选择了该值和电感器。

    这 足够了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能提供一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithu:

    我只需确保电感器的匝数比为1:1。 我无法在数据表上看到该规格、这就是我有疑问的原因。 只要您的比率为1:1、并遵循应用部分中的指南、就应该没问题。   

    此致、

    理查德