This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2062:TPS2062D 的 EN 引脚上是否有内部下拉电阻器?

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222576/tps2062-is-there-an-internal-pulldown-on-en-pin-of-tps2062d

器件型号:TPS2062

数据表显示输入与 TTL 和 CMOS 兼容、但没有提到是否有内部下拉或上拉电阻器。  它是否可以保持未连接状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、使能引脚应该连接至控制开关开/关功能的驱动信号、或者、如果想要 保持开关"常开"、那么不建议保持断开状态、就连接至 GND。 在由逻辑信号驱动的情况下、如果逻辑信号始终是有效逻辑高电平或逻辑低电平阈值、则无需上拉/下拉。 但是、如果它有可能悬空或被禁用、也许需要将/EN 引脚上拉、以确保开关被关闭。 如果不清楚这一点、请告诉我。

    此致、Zack