This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z60:从设计中移除未使用的器件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z60, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222694/bq40z60-removing-unused-parts-from-the-design

器件型号:BQ40Z60
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

您好、专家!

向 CX 寻求有关此查询的帮助:

我们决定在我们的2S 锂离子电池产品之一中使用 bq40z60 IC。 我们可以将 VC3和 VC4直接连接到 VC2吗?  此外、在我们的设计中、我们不需要外部热敏电阻和 LED。 我们可以让它们保持悬空或连接 GND 吗?  我阅读了 bq40z60的数据表、技术参考和 EVM 模块表、但没有找到任何不使用的信息。

IC 同一系列 bq40z50的文档、 我看到一个注释 :"未使用的 LEDCNTL 引脚可保持打开状态或可连接至 VSS。" 但是对于 bq40z60、我没有看到任何 指导。

此致、
阿奇·A·阿奇

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie。

    VC3和 VC4必须直接连接到 VC2以实现2S 操作。

    bq40z50未使用的引脚指导应适用于 bq40z60。