This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22975:原理图审阅

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1216417/tps22975-schematics-review

器件型号:TPS22975

大家好、

 在原理图中、我们使用了 TPS22975DSGR 负载开关部分。 我附上了原理图图像、 请回顾并与我们分享您的宝贵反馈。

谢谢。此

致、 - Teja
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    原理图看起来很好!  

    关于时序控制、需要注意的一点是、如果要在 Vin/Vbias 为低电平时拉至高电平、我们需要确保 Von 为50%后 Vbias 至少为2.5V td (接通延迟时间)、以确保器件正确偏置。

    此致、  

    伊丽莎白  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Elizabeth:

    感谢您的宝贵反馈。 关于定序、VCC_SYS_3V3将首先导通。 只有在下一个序列中执行该操作后、我们才能获得 VCC_AM_SYS_3V3的使能信号。 由于连接到 Vcc IN、Vbias 将为3.3、然后只有在执行 下一序列后、才会遇到该使能信号且器件将开始工作。 我认为从上述方法来看、排序没有问题、如果我错了、请更正我。 与我们分享您的反馈。

    谢谢。此致、

    - Teja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teja:  

    是的、没有问题。 感谢您的澄清。  

    此致、  

    伊丽莎白