主题中讨论的其他器件: LM7310
您好!
可以将 P-ch FET 与 TPS2116的其中一个输入串联使用吗? 
预期值等类似情况。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
该 FET 是否可用于反极性保护?
我们利用我们的理想二极管控制器(外部 MOSFET)和电子保险丝(外部 MOSFET)产品系列、提供具有反极性保护的集成解决方案。
电子保险丝产品系列: https://www.ti.com/power-management/power-switches/efuse-hotswap-controllers/products.html
LM74500等理想二极管在与外部 N 沟道 MOSFET 配对使用时、可用作反极性保护控制器、从而针对输入电源反转提供低损耗保护、如下所示:
以下文档在部分中对此进行了进一步详细说明: 5.2基于 P 沟道和反极性保护控制器的解决方案的性能比较

从电源多路复用器的角度来看、实现任何这些集成方法或 PFET 本身都不会有问题。 如果您对理想二极管或电子保险丝器件还有任何疑问、请创建新主题、以便相应的工程师可以处理您的问题。
此致、
伊丽莎白
此 FET 是否打算用于反极性保护?
可以。
我希望尽量减少元件数量。 我的工作电压为5V、最大为2A。 有什么特别的解决方案吗?
谢谢!
从电源多路复用器的角度来看,实施任何此类集成方法或 PFET 本身都不存在问题。 如果您对理想二极管或电子保险丝器件还有任何疑问、请创建新主题、以便相应的工程师可以处理您的问题。 [/报价]
您好!
也许 LM7310可以在这里作为低电压解决方案。 https://www.ti.com/product/LM7310
遗憾的是、我无法在这些反极性保护器件上提供最佳支持、因为它们 不是负载开关/PMUX 产品系列的一部分。 请 使用器 件型号 LM7310开始新的话题、以便获得有关此器件的更准确支持。
重申一下、从电源多路复用器的角度来看、添加与 TPS2116串联的 PFET 是没有问题的。
此致、
伊丽莎白
大家好、Saero、
为了澄清、正如当前的原理图所示、VIN1将具有外部反极性保护、但 VIN2不会。
假设 VIN1和 VIN2电源轨都为5V、当 IN1降至2V 左右的典型值时、器件将切换到 IN2。

可使用以下常见问题解答底部的 Excel 计算器更改外部元件、从而更改该切换电压:
此致、
伊丽莎白
尊敬的 Elizabeth:
理想情况下、我需要这样的东西。 VIN2由 USB 供电、USB 在插入笔记本电脑供电时通常无法提供良好的电源输出。 在这种情况下、我需要使用由外部稳定电源提供的5.3V 电压的 VIN1。 我想在 VIN1被移除或者 VIN1上的电压低于4.5V 时切换至 VIN2。
另外、对于在何处连接 ST 引脚、我感到有点困惑。 数据表显示其在一张图片中连接到 Vout、 在另一张图片中连接到 PR1。
谢谢!
Excel 工作表非常有用。
大家好、Saero、
ST 引脚是一个开漏引脚、可以连接到任何电压轨、以便 ST 信号为高电平、除非被器件拉低。
这样、ST 引脚可连接到 Vout 或 PR1。 将 ST 连接到 PR1的好处是、它会在决定在 IN1到 IN2之间切换回 IN1时增加迟滞。 选择 IN2时、ST 被拉至低电平。 如果 ST 连接到 PR1、则会拉低 PR1引脚电压、以确保其从评估点 VPR1>VREF 进一步下降。
这是添加到设计中的可选功能、以下常见问题解答中对此进行了进一步介绍: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1023453/faq-tps2121-how-do-i-achieve-a-seamless-power-switchover-using-ti-s-power-mux-devices
如果 ST 连接到 PR1、可以通过为 Rhyst 施加电阻、或如果 ST 未连接到 PR1、则可以在具有或不具有迟滞的情况下使用 Excel 工作表、您可以将 Rhyst 保留为0k Ω。
对于 IN1降至4.5V 后从 IN1切换到 IN2的情况、您需要在 PR1上放置一个更接近以下值的分压器:

这里的示例说明了增加迟滞如何将切换阈值从 IN2更改为 IN1。 在前一个图像中、一旦 IN1超过典型值4.5V、就会再次选择、现在直到它超过典型值4.9V、才会选择 IN1。

此致、
伊丽莎白
Saero,
是的、ST 引脚可以连接到 MCU。 只要 ST 引脚上拉至外部电压、ST 引脚就能够正常工作。
为了指定、如果 ST 上拉至外部电压、预期的 ST 行为如下:
当 TPS2116使用 VIN1为输出供电时、ST 引脚将被外部电压源拉高。 即使器件阻断从 VOUT 到 VIN1的反向电流、选择 VIN1也会使 ST 引脚保持拉高状态。 当 TPS2116使用 VIN2为输出供电时、或两个通道都被禁用时、ST 引脚将被拉至低电平。 在热关断期间、无论使用何种通道、ST 引脚都将被拉低。
此致、
伊丽莎白