主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO、
您好、TI 团队:
我正在努力导通充电和放电 MOSFET BQ78Z100DRZT、
使用 EV2400评估模块配置并上传固件。
我使用了外部 MOSFET 来平衡电池。
电池详细信息
2000mA
2节串联电池、
每节电池4.2V 直流电压。
请查看随附的原理图。
BRS
穆尔西
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI 团队:
我正在努力导通充电和放电 MOSFET BQ78Z100DRZT、
使用 EV2400评估模块配置并上传固件。
我使用了外部 MOSFET 来平衡电池。
电池详细信息
2000mA
2节串联电池、
每节电池4.2V 直流电压。
请查看随附的原理图。
BRS
穆尔西
请找到附件、
你好
,
我不是在谈论这个外部 MOSFET CHG 和 DSG FET。 我使用了另外两个用于电池平衡的外部 MOSFET。
Chagring MOSFET 由 BQStudio Charging Toggle 按钮提供支持。
我希望这个 IC 应该独立工作、在检测到负载后应该开始无阻放电、连接充电器后应该开始自动充电。
指南我如何配置 BQ78Z100DRZT。
BRS
穆尔西
团队、您好!
我无法对电池化学进行编程、它正在生成错误代码= 1703、并显示消息:bcfqx 中的固件版本与已连接器件的固件版本不匹配。

我已在德州仪器(TI)网站上将固件更新为最新版本(bq78z100_V0_05_BUILD_06.srec)。
我发现很难使 bq78z100运行。
请找到寄存器屏幕截图。

我完成了电量监测计校准。
我可以通过 FET_EN 和 CHG_FET_TOGGLE 命令打开充电 FET。

我无法永久启用电量监测计。 引导我了解如何启用此功能。
BRS
穆尔西
请确保在编程新的固件版本后重新启动 bqStudio。 bqStudio 还必须自动检测正确的版本。 您的屏幕截图显示了1100_0_04、这与 bq78z100_V0_05并不匹配。
另请确保此文件位于 bqStudio 配置文件夹中: e2e.ti.com/.../1100_5F00_0_5F00_05_2D00_bq78z100.bqz
团队、您好!
编程新的固件版本后、我重新启动了 bqStudio。
未检测到 bqStudio 是正确的版本。 请找到屏幕截图

我已经将该文件1100_0_05-bq78z100.bqz 复制到 bqStudio 配置文件夹。
我尝试启用 GAUGE_EN 命令。 之后、我尝试了所有其他命令、但它会显示消息 N/A、如屏幕截图所示。




我错误地按下解封和 UNSEAL_FULL_ACCES。
现在我的器件处于密封状态。 请告诉我如何解封。


请告诉我、需要执行多少个步骤才能启用电量监测计。
BRS
穆尔西
如果自动检测显示"无"、则 bqStudio 甚至找不到器件。 bqStudio 通过 USB HID 查询 EV2400、以获取其 I2C、SMBus 或 HDQ 连接器上的器件。 如果显示为"None"、则 bqStudio 无法与 EV2400通信、或者在 I2C、SMBus 或 HDQ 上没有响应。
首先必须确保 bqStudio 自动检测到"None"以外的内容。 我强烈建议不要选择特定电量监测计并忽略该警告。
请断开然后重新连接 EV2400、并确保电量监测计已通电并连接到 EV2400上的正确接口端口。
如果 bqStudio 保持自动检测"无"、则可以手动选择电量监测计(目标是将其用于电量监测、但目的是弄清 bqStudio 自动检测到"无"的原因)、然后尝试从高级通信中的 I2C 地址0xAA 寄存器0x00中读取一个字节。 bqStudio 将在底部状态栏上显示其他错误信息。 它将报告无法找到通信适配器(问题在于 EV2400或 Windows USB HID 驱动程序)、或者报告电量监测计未确认命令 (问题在于 EV2400与监测计之间的连接、或者监测计未上电或总线上的其他元件损坏-这通常需要使用示波器进行进一步调试并探测总线(SCL/SDA)或监测计的电源)。
那么 bqStudio 是否自动检测到电量监测计(=您不必从列表中选择电量监测计)? 如果是、则此步骤成功完成。
GAUGE_EN 将启用阻抗跟踪算法。 则不会启用 CHG 和 DSG FET。 您的屏幕截图显示 DSG 和 CHG FET 均已禁用。 (XCHG 和 XDSG 为红色/1)。 请发出命令 FET_EN (并通过检查 ManufacturingStatus 位4来验证这一点。 这必须是红色/1)。
您好、先生!
是的、BQ Studio 现在自动检测。
我观察到在按下 FET_EN 命令后、注意到生产状态、位4变为红色。 在电流超过大约1.15A 的一段时间后、请检查屏幕截图中的内容。
电池电压:7.858
充电器电压:8.1VDC

观察者 XDSG 在 Bqstudio GUI 上持续显示为绿色。

之后、我尝试重复 FET_EN 命令、但没有注意到充电器中的任何电流消耗。
我已经按照下面的屏幕截图更改了数据存储器中的一些参数、并在按下 FET_EN 之后重试。

BRS
穆尔西
可以提高 OCC 的阈值。 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/sluub63a/sluub63a.pdf、 2.4
您好、先生!
我已经设置了 OCC 阈值参数、但仍然没有注意到充电 FET 开启。
我在按下复位命令后打开/关闭了器件电源、然后尝试打开充电 MOSFET、现在它可以正常工作。

请回答以下4个问题。
1.我曾尝试按下 GUAGE_EN、但它未使 CHG 和 DSG FET 导通。
2、如何启用充电和放电算法?
3.我希望在没有连接 BQ Studio 的情况下自主启用测量仪表。 现在它仅通过 GUI 传递命令即可正常工作。
4.如何得知外部电池平衡 MOSFET 是否正在进行平衡?
我尝试过如下所示的一些参数设置。




BRS
穆尔西
#1:Gauge_EN 控制电量监测算法、而不是保护器(它不是电量监测算法的一部分、而是 bq78z100芯片内部的一个单独功能)。 FET_EN 控制保护器。 您只需发出 FET_EN 一次。 电量监测计将在 Manufacturing Status 中设置一个标志(存储在闪存中)、并且它将从这一点开始启用保护器。
#2:电量监测算法具有三种不同的状态(充电、放电、放松),通过 GAUGE_EN 启用。
#3:您可以从主机 UC 发出 GAUGE_EN 和 FET_EN (有关命令信息、请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/sluub63a/sluub63a.pdf)。 请参阅#1。 这些功能启用后、将保持启用状态。 因此、如果您要启用它们(例如在黄金映像中、您在生产期间编程到测量仪表)、则不必再次启用它们。
#4:监测计可以控制内部旁路 FET ,以在一定程度上平衡电池。 详情见第7章、TRM。
您好、先生!
第一个查询:
如果我连接我的主机微控制器组/充电器、
如果发生 OCC 故障或温度故障、微控制器将会失去电源吗?
那么、如果没有 FET 使能和电量监测计使能命令、电量监测计将无法启用 FET 的充电和放电?
这次我需要在连接充电器后从主机微控制器重置电量监测计、然后我需要发送 FET 使能和电量监测计使能命令?。
第二个查询:
我注意到电池在充电、我使截止电压为4.25V、
但监测计允许充电器充电超过4.25V?
如何解决这个问题?


对电流成正比?
监测计将启用连续电流充电、在监测计 PACK 端子上施加了什么电压?
充电器的建议电压是多少、我打算使用9V 充电器、对于8.4V 满电电池是否足够?
我注意到在电池充满电后、充电器的电流为零、然后我测试了电池端电压:8.51 VDC、而充电器端电压:8.11 VDC。
我预期负载为8.51VDC、可能是一个 MOSFET 导通、另一个 MOSFET 关断。
BRS
穆尔西
CHG FET 具有一个体二极管、因此如果它关断、PACK/充电器上仍有电压。 一旦您的系统消耗电流、电量监测计将开启 CHG FET 以保护该体二极管、并且一旦电流降至停止电流阈值以下、该体二极管就会再次关闭。
您只需发出 FET ENABLE 和 Gauge ENABLE 命令一次。 影响是持久的(电量监测计将其写入闪存)。 您不需要一直这么做。
监测计不直接控制充电器、因此如果您的充电器持续充电到4.25V 以上、您必须检查充电器不会停止的原因。
电量监测计可保护电池免受过大条件(电流、温度)的影响、但不会控制充电器。 它可以告知主机建议的充电电压和电流是什么(这是充电设置的用途)、但实际的充电器控制是通过主机和充电器、而不是监测计。
该电量监测计可以配置许多寄存器。 此操作应在开发过程中使用 bqStudio 来完成;一旦运行良好、则导出闪存映像、然后可将其编程到生产中或使用 uC 进行编程。 文件格式为闪存流。 请参阅 闪存流文件格式1。 IntroducationTexas Instrumentshtps:// e2e.ti.com›CFS-file›_KEY›5164.flas...
使用映像对监测计进行编程后、您只需在主机 uC 中执行读取结果(例如读取 SOC 或电压)操作。