This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 具有可调占空比的 PWM 控制器

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2805, CD4047B, UCC2803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1221428/pwm-controller-with-adjustable-duty-cycle

主题中讨论的其他器件:CD4047BUCC2803、UCC2805

大家好、

我们的客户正在寻找具有可调 占空比的 PWM 控制器。 他正在考虑使用 CD4047B、但我知道、由于直接连接到输出的内部触发器、占空比固定为50%。 此应用适用于典型输入电压为 5到12V 的电源、而最大输入电压可高达24V。 您能推荐一款符合他要求的 PWM 控制器吗?

此致、
达尼洛
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    UCC2803和 UCC2805应该适合您的应用。 查看他们的数据表、您可以在 TI.com 上通过键入 UCC2803或 UCC2805进行搜索找到他们的数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:

    我们的客户有以下跟进查询。

    我正在寻找一款可用作非稳态多谐振荡器的 IC、该振荡器能够生成占空比可变的250kHz 信号。 请帮助我找到任何满足此要求的 IC。

    优先选择具有两个输出互补的非稳态多谐振荡器。 所需的脉冲频率为250千赫兹,其输出的固定占空比分别为62%和38%。  

    此致、

    达尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们没有此类或类似的器件。 那么您需要构建自己的曲线。 似乎您需要一个 MCU 或 DSP 才能做到这一点、因为您的规格非常具体、而且我们没有专用产品可以满足此类规格。 您可以尝试 TMS320或类似产品。