This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24125:查看我的锂离子电池充电器布局和原理图

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222552/bq24125-review-my-li-ion-battery-charger-layout-and-schematics

器件型号:BQ24125

大家好!

我对使用具有增强 EMI 性能的 BQ24125独立1至3节2A 同步降压电池充电器为11.1V 5.2Ah 锂离子电池充电的设计有疑问。 目前、我使用15V SMPS 工作台电源为电池充电、但我不确定原理图和布局的准确性。 我正在使用一个光耦合器来监控 MCU 上充电器的状态和 PG 输出。 有人能审查我的设计并提供任何建议吗? 此外、我想知道2层板是否足以进行布局。 为了方便起见、我随附了来自不同层的原理图和布局屏幕截图。 我曾提及 EVM 模块和数据表、但我对自己的设计仍不确定。 提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Navneet、

    与下表相比、电流检测电阻和输出电容似乎有点低:

    我认为原理图没有任何其他问题。  

    2层电路板应该没问题。  您的当前布局可能可行、因为它与 EVM 非常相似。  然而、我们从其他客户那里发现、为了获得绝对最低的 EMI、输入电容器应放置在 IC 的顶部、以实现最短的接地连接。  这意味着 OUT 引脚需要通过通孔到达电感器。

    此致、

    杰夫