This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:TPS3850-Q1无法正常工作

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222553/tps3850-q1-tps3850-q1-is-not-working-properly

器件型号:TPS3850-Q1

您好!

TPS3850-Q1无法正常工作、RESET 引脚始终为低电平。 电路示意图如下所示。 请帮助分析原因。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jeno:

    您已选择 TPS3850H33QDRCRQ1器件。 该器件在 SENSE 引脚上监测3.3V 电平。  

    基于电阻分压器的 SENSE 引脚电压为0.4V。 因此、复位始终为低电平。 当使用固定阈值型号时、将3.3V 电源直接连接到 SENSE 引脚。 请勿使用电阻分压器。 即移除 R176、短接 R175。

    谢谢。此致、

    Shridhar。