This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:哪种 DP 交替模式 USB type-c 部件

Guru**** 1489625 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TUSB1146, TMUXHS4212, TUSB1142, TPS65994AE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222313/tusb1146-which-dp-alt-mode-usb-type-c-part

器件型号:TUSB1146
主题中讨论的其他器件: TMUXHS4212TUSB1142TPS65994AE、TPS65994AD

我正在设计具有2个 USB Type-C 端口的系统、  

一个将用于 USB 3.2和2.0、有时会在2.0上托管器件(用于恢复/编程、处理器本机)、另一个将用于 USB 2.0、3.2和 Display Port。  

您能帮助我选择一款满足我需求的出色组合吗?  我也在寻找保护二极管。

我需要最可靠的器件、最易于设计和使用的器件。

有没有需要注意的陷阱?  使用更昂贵的器件是否有利于最终产品的设计和质量?

 

 

对于 DisplayPort/USB 组合的交叉点开关、我想使用以下之一:

TUSB1146

具有自适应 EQ 的 Type-C USB 3.2交替模式转接驱动器/多路复用器

1件装慕斯- 11.87美元

 

TUSB1046-DCIRNQR

USB Type-C DP 交替模式10Gbps 线性转接驱动器交叉点开关

1pc 慕斯- 9.82美元

 

建议的 DP

TUSB544

USB Type-C  8.1Gbps 多协议线性转接驱动器

1件装摩丝- 6.81美元



对于非 DP、非交替模式的交叉点、我想使用以下之一:

TUSB1142

USB Type-C   具有2:1/1:2多路复用器/多路信号分离器的10Gbps 3.2自适应线性转接驱动器

1pc 慕斯- 7.53美元

 

TMUXHS4212

2通道16Gbps 2:1/1:2差分多路复用器/多路信号分离器

无 DP

1 pc 慕斯- 2.0美元



在电力输送方面、我们从不需要为电缆电源充电、我们将始终提供5V 电源、但我不确定我应该使用双通道还是单通道器件、我正在考虑:

TPS65987D

USB Type-C  和具有集成电源开关的 USB PD 控制器

1件装摩丝- 4.92美元

 

TPS65988

双端口 USB Type-C  和具有集成电源开关的 USB PD 控制器

1件装摩丝- 6.64美元

 

TPS65994AE

具有支持 USB4和交替模式的集成电源开关的双端口 USB-CRegisteredPD 控制器

1pc 慕斯- 5.59美元

 

TPS65994AD

具有集成电源开关的双端口 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器

1 pc 慕斯- 5.71美元

 

TPS25750

具有预配置 GUI、高度集成的 USB Type-CRegistered和 USB PD 控制器

此外为20V、 灌电流

1件装摩丝- 3.09美元

 

建议的 DP PD

TUSB422

USB PD TCPCi 端口控制器

1件装慕斯- 1.2美元

 

建议的 NO-DP PD

TPS25854-Q1

TPS25854QRPQRQ1

具有甩负荷功能的单路3A USB Type-CRegistered充电端口控制器

1个包装盒- 4.13美元

 

建议的 NO-DP PD

TPS25855-Q1

TPS25855QRPQRQ1

具有甩负荷功能的单路3A USB Type-CRegistered充电端口控制器,2.2 MHz

1pc 慕斯- 4.5美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    带交替模式的 TUSB1146 + PD 控制器。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、非交替模式 Type-C 连接器与 USB 2.0和3.2的情况如何? 您是建议 TUSB1142还是 TMUXHS4212?
    另外、您对哪种 PD 控制器有建议吗? 我想使用双通道 PD 控制器来减小布板空间。 TPS65994AE 也许是吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于非交替模式、如果布线较短、则建议使用 TMUXHS4212 +CC 控制器。

    如果跟踪较长、则建议 TUSB1142 + PD、不带 ALT。

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!  我是否可以使用双 PD 芯片 TPS65994AD、并且对于一个端口、使用 TUSB1146启用交替模式、而对于另一个端口、则使用 TMUXHS4212实现常规 USB Type-C?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然。