This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740-Q1:simplis 加密模型不工作

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1222407/ucc28740-q1-the-simplis-encrypted-model-is-not-working

器件型号:UCC28740-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28740

您好!

我曾尝试仿真产品页面上提供的 UCC28740简化网表。 虽然该模型表示它可以使用高于7.2d 的 simplis 版本、但在8.50i 运行时表示它无法对网表进行解密。

有什么建议可以使其正常工作? 或者是否有任何未加密模型可用?

此致、

Abhishek Tiwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhishek:

    感谢您查询 UCC28740。

    我能够打开和运行 Simplis 模型(在 UCC28740产品文件夹中)、版本为9.0、但我认为它也应该能够在8.5版中运行。

    很遗憾、我们没有任何未加密的模型。

    此致、

    哈里什